This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-EP:TPS40210MDRCTEP

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044012/tps40210-ep-tps40210mdrctep

器件型号:TPS40210-EP

我已经按照 WEBENCH 电源设计器的建议实现了 TPS40210MDRCTEP 电路、但它不起作用。
输入为24伏、而输出约为23伏、而不是50伏(预期值)。  问题出在生产的所有电子板上。
我正在连接接线图。
您是否有建议让我确定问题所在?

非常感谢。

e2e.ti.com/.../WBDesign132.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我认为您的问题有2个可能的原因。

    1.软启动电容过低,系统会检测到由于负载和输出电容的额外充电而产生的过流。
    启动控制器时、请尝试增加软启动电容器和/或移除负载。
    您能否探测 SS 信号? 在上面的情况下、您应该会看到一个持续启动斜坡信号

    2.电流感测电阻小,检测到过流。 在这种情况下、控制器应在未连接负载的情况下启动。

    此致、

     Stefan