您好!
我的客户将使用2个 TPS23861。 在这种情况下、此时不需要对 I2C 地址进行编程。 (他可以通过设置 A3引脚来使用临时从地址)。
- 数据表中的图50中是否需要将第一个器件的 AOUT 连接到第二个器件的 AIN? (如果引脚使用临时从地址,引脚是否可以保持断开状态?)
-如果不将 I2C 从器件地址编程到 EEPROM、客户是否可以通过初始 SLA0 ~~ SLA6值+ A3引脚设置地址?
此致、
Nagata。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户将使用2个 TPS23861。 在这种情况下、此时不需要对 I2C 地址进行编程。 (他可以通过设置 A3引脚来使用临时从地址)。
- 数据表中的图50中是否需要将第一个器件的 AOUT 连接到第二个器件的 AIN? (如果引脚使用临时从地址,引脚是否可以保持断开状态?)
-如果不将 I2C 从器件地址编程到 EEPROM、客户是否可以通过初始 SLA0 ~~ SLA6值+ A3引脚设置地址?
此致、
Nagata。
您好、Nagata-San、
我强烈建议他们保持从一个 TPS23861到另一个 TPS23861的 AOUT 至 AIN 连接。 这也是我们连接 EVM 的方式、并希望确保客户能够在必要时解决每个 IC 的问题。 如果客户希望出于测试目的、可以放置一个电阻器来分离连接、两者都可以悬空;但是、我建议与我们在 EVM 上所做的类似、该 EVM 是一种已知的有效解决方案、可最大限度地降低风险、并在当今的许多项目上重复使用。
Darwin、
请向我提供以下建议:
EVM 原理图:
这是重新确认。 EVM 原理图没有如箭头所示的上拉电阻。 线路上是否不需要上拉电阻器? ISO7241的初级侧具有上拉电阻的 SCL 和 SDA 线路。 它已经发送"高"或"低"。 因此、PSE-SCL 和 PSE-SDAI 上的上拉电阻器不需要上拉电阻器。 正确吗?

2. I2C 从地址的 EEPROM 默认值:
您能告诉我 EEPROM 的默认值吗? 如果默认值为0x20、用户可以在不对 I2C 地址进行编程的情况下使用该值。
此致、
Nagata。
您好、Nagata-San、
请参阅以下参考设计、了解高达6kV 的雷击浪涌的参考设计。 谢谢!