Other Parts Discussed in Thread: TPS23881
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23881 尊敬的团队:
当 MSP430达到最大 POE 预算时、会发生挂起问题。
在我们的系统中、POE 电路板上有一个 MSP430和6个 TPS23881。
根据我们的理解、MSP430应在达到最大 POE 预算时关闭 POE 端口的低优先级。
根据测试结果、我们发现 MSP430在达到最大 POE 预算时挂起。 此时、所有 POE 端口都关闭、无法从 MSP430获得响应。 这意味着我们无法通过 I2C 总线访问 MSP430。 然后、MSP430在发出复位信号1秒后再次工作。
请告诉我们如何调试、或者这是已知问题吗?
非常感谢、
Jimmy