This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:MSP430在达到最大 POE 预算时挂起。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044005/tps23881-msp430-hang-occurred-when-it-reaches-the-maximum-poe-budget

器件型号:TPS23881

尊敬的团队:

当 MSP430达到最大 POE 预算时、会发生挂起问题。

 

在我们的系统中、POE 电路板上有一个 MSP430和6个 TPS23881。

 

根据我们的理解、MSP430应在达到最大 POE 预算时关闭 POE 端口的低优先级。

根据测试结果、我们发现 MSP430在达到最大 POE 预算时挂起。 此时、所有 POE 端口都关闭、无法从 MSP430获得响应。 这意味着我们无法通过 I2C 总线访问 MSP430。 然后、MSP430在发出复位信号1秒后再次工作。

 

请告诉我们如何调试、或者这是已知问题吗?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、这是否也在 FirmPSE 电路板上复制过? 谢谢!