This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65133:NEG 5V 卡在0.6V

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4134, OPA2134, TPS65133
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043082/tps65133-neg-5v-stuck-at-0-6v

器件型号:TPS65133
主题中讨论的其他器件:OPA4134OPA2134

您好!

我们在设计中使用了 TPS 65133、它为3个 OPA4134运算放大器和1个 OPA2134音频放大器提供了 plit 轨电源。

TPS 65133能够为4个运算放大器中的3个(在-5V 电源轨上总共为60mA、具有3个运算放大器)供电、但当连接第4个运算放大器时、+5V 保持开启状态、但-5V 变为0.6V。

我们曾经使用过具有正确组件值的 X7R 电容器和绕线电感器、但无法找到推荐的组件。

请提供任何援助。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件的原理图/设计相当简单、因此我确信您的原理图/ BOM 正确、但请发送原理图/BOM 以快速查看。

    此外、如果您仅使用3个运算放大器启动、而不是在转换器上升后再添加第四个运算放大器、那么该器件是否正常工作? 如果可能、您还能在启动时捕获输入电源、负输出和负开关节点的波形吗? 负转换器应轻松支持您提到的负载电流、因此可能是某些电路板组装或元件规格问题。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

     使用的组件:

    4.7uH:LQH32CN4R7M33L - 650mA

    3x 10 μ F:GRM21BR71A106KA73L

    1x100nF:CL10B104JB8NNNC

    一些测试:

    • 在移除4个音频(OPAx134)运算放大器和 tps65133的情况 下、2个工作台请求(用于分离轨)上的运算放大器负载在-5V 电源轨上低于-80mA。
    • 对于运算放大器、TPS 负输出为0.66V。
    • 在纯电阻负载(34 Ω)下、-5压降至-4.4V、提供142mA 电流(电阻器直接连接到芯片引脚以排除布线阻抗)。

    远程信息处理:

    布线宽度为0.5mm 的电源轨布局

    5V 正负电压、无负载

    负载下的5V 输入 LDO 正常

    负5V、负载电压为0.66V、这是不可能的

    请提供任何援助。

    谢谢、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我也收到了您关于同一主题的电子邮件、但由于忙于处理其他问题、我还没有机会查看该电子邮件。 我将在明天直接查看并回复您的电子邮件。

    此致、

    辽卡特