主题中讨论的其他器件:OPA4134、 OPA2134、
您好!
我们在设计中使用了 TPS 65133、它为3个 OPA4134运算放大器和1个 OPA2134音频放大器提供了 plit 轨电源。
TPS 65133能够为4个运算放大器中的3个(在-5V 电源轨上总共为60mA、具有3个运算放大器)供电、但当连接第4个运算放大器时、+5V 保持开启状态、但-5V 变为0.6V。
我们曾经使用过具有正确组件值的 X7R 电容器和绕线电感器、但无法找到推荐的组件。
请提供任何援助。
谢谢你