Other Parts Discussed in Thread: TPS61042, TPS92200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61042 主题中讨论的其他器件: TPS92200
团队-关于 TPS61042 -它是否只能与输出端的1个 LED 配合使用?
当 Vi > VO (当 Vi = 3.1V 且 Vo = 2.8V 时、新电池的情况)时、会发生什么情况?
谢谢、
Kevin