This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61042:当 Vin gt;Vout 时、它如何运行

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61042, TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042136/tps61042-how-does-it-operate-when-vin-vout

器件型号:TPS61042
主题中讨论的其他器件: TPS92200

团队-关于 TPS61042 -它是否只能与输出端的1个 LED 配合使用?

当 Vi > VO (当 Vi = 3.1V 且 Vo = 2.8V 时、新电池的情况)时、会发生什么情况?

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10.1-10.7是中国的名义假日,我们的专家将在10.8之后回复您。 如果是紧急情况、请直接与被分配的人员联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在 VI > VO 时、不建议使用该设备。 TPS61042是升压器件、没有旁路模式。 在这种情况下、电流不能恒定。 我建议在您的条件下使用 TPS92200等降压型 LED 驱动器。