This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61372:电流限制说明

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042380/tps61372-current-limit-description

器件型号:TPS61372

大家好、

我对 TPS61372数据表中的电流限制说明有2个问题。

 

1.在   TPS61372的 D/S 中、3.8A 是开关峰值电流限制。

它是指电感器峰值电流还是 MOSFET (开关)平均电流?

2.如果3.8A 是电感器峰值电流、则从方框图中可以看到。

它如何检测电流、正确的机制是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chia Cheng、

    感谢您的参与。

    有关 TPS61372的两个问题:

    1.3.8A 是典型电流限制规格、它是电感器峰值电流以及 MOSFET 峰值电流限制。

    2.该器件检测到低侧 MOSFET 电流。 当低侧 MOSFET 导通时、电感器电流增大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的评论。
    我很清楚。