请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61372 大家好、
我对 TPS61372数据表中的电流限制说明有2个问题。
1.在 TPS61372的 D/S 中、3.8A 是开关峰值电流限制。
它是指电感器峰值电流还是 MOSFET (开关)平均电流?
2.如果3.8A 是电感器峰值电流、则从方框图中可以看到。
它如何检测电流、正确的机制是什么?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.