This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z75-V160:bq20z75

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042866/bq20z75-v160-bq20z75

器件型号:BQ20Z75-V160
主题中讨论的其他器件:BQEVSW

我有一位客户使用 bq20z75在中国生产他的电池。  它们有一定比例的电池不能在现场工作。  他们将其发回进行评估、并被告知 COV 阈值

不正确。  我们的客户要求我们制作一个固定装置、以便他们在将电池发送给终端用户之前验证该装置和其他寄存器。

我们制作了用于连接 bq 软件的固定装置。 一切正常。  电池是密封的、因此我们要求并提供了解封密钥和完全访问密钥。 我使用 Write Two Word 命令发送 unseal 密钥:

SS 位不清零。

这是当时的 SBS 屏幕。   

您能否看到写入两个字命令不清除 SS 位的任何原因?  而不是错误的密钥。

谢谢

DPK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corbin、

    PRES 位被置位。 为防止起毛、在配置电池时、系统不得存在。 不确定是否为解封而强制执行此操作。 尝试更改 SYS Present 引脚的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定如何使用 bq eval 软件执行此操作。  请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我查看快速入门指南 SLUA421的第19-20页时、我会看到从密封到解封以及完全访问的描述。  在该示例中、PRES 位似乎被置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 上有一个系统存在物理引脚。 此引脚输入决定 PRES 位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经验证了所有 TI 文档中的 PRES 位在显示解封操作时是否 都已设置、您是否看到任何其他可能的冲突?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎没有任何冲突。 与客户确认 WORD1/Word2是否正确、LSB/MSB 是否正确。 最好询问客户他们在 bqEVSW 中输入了哪些值。 唯一的另一个结论是关键是错误的。