This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27322-Q1:UCC27322-Q1功率耗散计算问题

Guru**** 1405050 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27322
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042229/ucc27322-q1-ucc27322-q1-power-dissipation-calculate-question

器件型号:UCC27322-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27322

大家好、

我的客户在使用 UCC27322驱动器3 MOSFET 时提到了功率耗散问题。

然后他按照我们的功率耗散公式查看 P = Qg x V x F

该 Qg 需要使用3次、因为他有3个 MOSFET 触发该情况 、还是仅1个就足够了?

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    要计算功率耗散、应并联使用所有3个 MOSFET 的总 Qg 进行计算。 确认这是否解决了您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    如前所述、3个 MOSFET 是并联的。 因此、他的 Qg 是3倍。

    答案是 P = 3Qg x V x F。我对吗?

    但对于它们的计算、P 为0.67W

    WRθJC = TC + 0.67 X 45.3C/μ s (顶部)

    其 TC 测量 值为116度。

    因此、他的 TJ 过高到146.3度。

    是真的吗? 或者这里的任何计算公式和参数都不正确?

    因为他的最终客户询问他们、所以 TJ 必须低于规格10度。

    它们很难形成这种计算结果、这是令人困惑的。

    请帮助检查。 谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    有关热计算的更深入计算、请参阅此应用手册。  这将使您更接近。

    如果该应用程序不能帮助回答您的问题、请告诉我。

    ----

    是的、正如您所做的、您必须将栅极电荷乘以3才能准确计算功率。

    ----

    谢谢、

    Aaron Grgurich