主题中讨论的其他器件:UCC27322
大家好、
我的客户在使用 UCC27322驱动器3 MOSFET 时提到了功率耗散问题。
然后他按照我们的功率耗散公式查看 P = Qg x V x F
该 Qg 需要使用3次、因为他有3个 MOSFET 触发该情况 、还是仅1个就足够了?
Eddie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户在使用 UCC27322驱动器3 MOSFET 时提到了功率耗散问题。
然后他按照我们的功率耗散公式查看 P = Qg x V x F
该 Qg 需要使用3次、因为他有3个 MOSFET 触发该情况 、还是仅1个就足够了?
Eddie
您好 Richard、
如前所述、3个 MOSFET 是并联的。 因此、他的 Qg 是3倍。
答案是 P = 3Qg x V x F。我对吗?
但对于它们的计算、P 为0.67W
WRθJC = TC + 0.67 X 45.3C/μ s (顶部)
其 TC 测量 值为116度。
因此、他的 TJ 过高到146.3度。
是真的吗? 或者这里的任何计算公式和参数都不正确?
因为他的最终客户询问他们、所以 TJ 必须低于规格10度。
它们很难形成这种计算结果、这是令人困惑的。
请帮助检查。 谢谢!