This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950:MOSFET 运行问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042257/ucc28950-ucc28950-mosfet-operation-issue

器件型号:UCC28950

我使用 UCC28950进行48至12V 直流/直 流转换。 PSFB 运行不理想,MOSFET 在施加栅极脉冲之前导通,关断也需要很长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以在 MOS 栅极和源极之间添加4.7K 欧姆电阻器,以便在 Vgs 浮动时对其放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    已经使用10K 欧姆,甚至尝试使用4.7K 欧姆的结果也是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    MOS 有导通延迟和关断延迟,您可以用 MOSFET 数据表查看。

    如果您还在 UCC28950 OUT 引脚和 MOS 栅极引脚之间添加了 ISO 栅极驱动器,则 ISO 栅极驱动器还具有其上升时间、下降时间和传播延迟。