This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:离子迁移是否会导致 VT 漂移、这可能使器件在栅极/输入关闭时部分导通?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042140/lmr33630-q1-can-ion-migration-occur-resulting-in-a-vt-shift-which-may-allow-the-device-to-be-partially-on-when-the-gate-input-is-off

器件型号:LMR33630-Q1

大家好、

DIN LMR33630-Q1是一款出色的新器件

对于所有集成电路(IC、例如 HSD、LSD 等)、 当器件暴露于负栅源偏置电源时、不会失去对栅极/输入信号的控制。  如果器件存在开路(栅极/输入接近零伏(命令关闭)、且源极通过用于开路检测的输出端的电流源被拉至高电平、或者源极/输出对电池短路)、通常会发生这种情况。  离子迁移是否会导致 VT 漂移、这可能允许器件在栅极/输入关闭时部分导通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我假设您正在讨论 LMR33630-Q1的 EN 输入。

    只要 EN 输入上的电压在数据表 EC 表、建议运行条件和绝对最大额定值表中给出的边界内、EN 函数就会正常运行。

    如果您需要更多信息、请通过 TI 电子邮件与我联系。

    谢谢