主题中讨论的其他器件: LM2936Q-Q1、 TL720M05-Q1
大家好、团队、
我有一位客户正在寻找具有负输入电压保护的 LDO。 我想知道 TPS7B88-Q1是否会有类似的保护、因为我在数据表中没有看到它。
如果不是、您会建议具有此功能的其他器件是什么?
我们希望采用 TO-252 3引脚封装来替代 LM2936-Q1、但对所有建议均持开放态度。 150mA 能力是所需的最低电流。 感谢您的帮助!
最棒的
Dajon McGill
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我有一位客户正在寻找具有负输入电压保护的 LDO。 我想知道 TPS7B88-Q1是否会有类似的保护、因为我在数据表中没有看到它。
如果不是、您会建议具有此功能的其他器件是什么?
我们希望采用 TO-252 3引脚封装来替代 LM2936-Q1、但对所有建议均持开放态度。 150mA 能力是所需的最低电流。 感谢您的帮助!
最棒的
Dajon McGill
嗨、Dajon、
您似乎正在寻找具有"反极性"或"反向电压"保护的器件(如果电池意外地向后安装、通常需要此类器件)。 遗憾的是、TPS7B88-Q1没有此功能、需要在 LDO 之前放置一个保护器件来对其进行保护。
下面是我们的参数表的链接、其中显示了我们具有此功能的15个器件系列。如果需要、您可以添加更多滤波器以进一步缩小选择范围。