This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S 充电器 IC ACDET 问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041506/bq24780s-bq24780s-charger-ic-acdet-issue

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件: BQ24773BQ24780

您好!

我们在设备中使用 BQ24780S 充电电路、它必须与12V 和24V 电池配合使用。

电池和单元之间有10mtr 电缆、因此我使用的 ACDET 分压器电路为470K 和178K、以便在9.8V 至24V 范围内工作、因为 ACDET 绝对最大值为6.5-7V。

现在的问题是、充电器必须在9.8V 电压下工作、但  它仅在10.7V 电压下才能正常工作、在 TX 期间、负载为1-1.5A、持续3S、否则大约为0.6A 常规电流。 使用10mtrs 的电缆时、它 仅在12.7V 后工作、否则充电器复位意味着当 TX 发生高电流时、充电器会关闭、从而导致故障。

充电器参数、如充电器 I/p 电流、放电电流窗口处于最大值、  

我通过将 ACDET 更改为470K 和324K 进行了一个实验、然后 R1/R2使用10mtr 电缆从11V 自身正常工作、但问题是充电器的24V 输入电压范围不安全、因为 ACDET 超过7V。

如果我将 ACDET 增加到7V 以上该怎么办? 它会影响充电器吗? 任何其他方法来验证具有负载和电缆长度的充电器在较低 VTG 输入下影响充电器性能。

帮助我解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ajay、

    我怀疑系统中存在其他问题。  10米长的电缆引起了我的注意。 电缆与电阻相关。 如果不仔细设计、这可能会升高 SRN 电压。 BQ24780S 可检测 SRN 上的电池电压。 遥感对于精确检测电池电压至关重要。  

    关于 ACDET 电压、我想知道您是否可以在 ACDET 节点上放置一个小型齐纳二极管、例如5V 齐纳二极管。 请勿超过7V 绝对最大额定值。  超出绝对最大额定值下列出的值的应力可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为应力额定值、对于这些额定值下的器件功能运行或者任何其它超过建议运行条件下所标明的条件下的功能运行、在此并未说明。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

    请注意、BQ24780S 是降压充电器、这意味着充电时输入电压需要高于电池电压。 最大输入电压为24V。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周您好、

    感谢您的回复。  我将在 ACDET 网络上添加一个5.2V 的齐纳二极管并进行检查。  

    由于 BQ24780S 不可用、ACDET 上的这个问题与 BQ24773同样重要?、因为我们将从 BQ24780更改为 BQ24773。  

    那么、对于 BQ24773、该齐纳解决方案也将与 BQ24780的工作方式相同?

    电池电压为8.4V、完全充电条件2S2P。 要求在12V 和24V 输入电压下工作、因此这种宽输入范围受电缆长度的影响。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该齐纳二极管是钳制引脚电压的通用解决方案。 它也适用于其他器件。