主题中讨论的其他器件: BQ24773、 BQ24780
您好!
我们在设备中使用 BQ24780S 充电电路、它必须与12V 和24V 电池配合使用。
电池和单元之间有10mtr 电缆、因此我使用的 ACDET 分压器电路为470K 和178K、以便在9.8V 至24V 范围内工作、因为 ACDET 绝对最大值为6.5-7V。
现在的问题是、充电器必须在9.8V 电压下工作、但 它仅在10.7V 电压下才能正常工作、在 TX 期间、负载为1-1.5A、持续3S、否则大约为0.6A 常规电流。 使用10mtrs 的电缆时、它 仅在12.7V 后工作、否则充电器复位意味着当 TX 发生高电流时、充电器会关闭、从而导致故障。
充电器参数、如充电器 I/p 电流、放电电流窗口处于最大值、
我通过将 ACDET 更改为470K 和324K 进行了一个实验、然后 R1/R2使用10mtr 电缆从11V 自身正常工作、但问题是充电器的24V 输入电压范围不安全、因为 ACDET 超过7V。
如果我将 ACDET 增加到7V 以上该怎么办? 它会影响充电器吗? 任何其他方法来验证具有负载和电缆长度的充电器在较低 VTG 输入下影响充电器性能。
帮助我解决问题。