Other Parts Discussed in Thread: TPS53315
你(们)好
您能否帮助查看下面的 TPS53315原理图以及任何需要调整的问题
谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您是否有470uF 输出电容器的器件型号或规格。
必须考虑电感器周围的 RCC 电路和输出电容器的 ESR。
电容器的 ESR 将影响稳定性和输出电压电平。
DCAP 控制使用输出电压进行调节。
输出 和 RCC 上的大纹波电压将导致输出电压偏移。
在原理图上、所需的输出电流 或开关频率不清楚。
187k 的射频电阻意味着300kHz。 44.2k 的跳闸意味着电流限制为~9A。 但是、当我将电感器器件型号
我遇到了一个电感器、电阻为40m Ω、饱和电流为10A、温升电流为5.5A。
饱和电流低于我在该 RTrip 设置下的预期值。 此外、40m Ω DCR 在较高的电流下具有高功率损耗。
考虑使用 产品文件夹 https://www.ti.com/product/TPS53315#design-development 上的 webench 设计 并使用具有相似规格的组件。
你(们)好、David
99H18-001382:POS CAP 6TPE470MAZU 470 UF 6.3V SMD D15E M 型 Sanyo (松下)
我是否可以问、电感器饱和电流需要比 OCP 电流大多少?