This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53315:电路原理图检查

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041199/tps53315-schematic-check

器件型号:TPS53315

你(们)好

您能否帮助查看下面的 TPS53315原理图以及任何需要调整的问题

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有470uF 输出电容器的器件型号或规格。   

    必须考虑电感器周围的 RCC 电路和输出电容器的 ESR。

     电容器的 ESR 将影响稳定性和输出电压电平。   

    DCAP 控制使用输出电压进行调节。  

     输出 和 RCC 上的大纹波电压将导致输出电压偏移。  

    在原理图上、所需的输出电流 或开关频率不清楚。  

    187k 的射频电阻意味着300kHz。  44.2k 的跳闸意味着电流限制为~9A。   但是、当我将电感器器件型号

    我遇到了一个电感器、电阻为40m Ω、饱和电流为10A、温升电流为5.5A。   

    饱和电流低于我在该 RTrip 设置下的预期值。     此外、40m Ω DCR 在较高的电流下具有高功率损耗。

    考虑使用 产品文件夹 https://www.ti.com/product/TPS53315#design-development 上的 webench 设计 并使用具有相似规格的组件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    99H18-001382:POS CAP 6TPE470MAZU 470 UF 6.3V SMD D15E M 型 Sanyo (松下)

    我是否可以问、电感器饱和电流需要比 OCP 电流大多少?

    e2e.ti.com/.../99H18_2D00_001382.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    峰值电感器电流 为 Iout + IRIPPLe/2。    因此、Ipeak 约为~10.3A、  因此最小饱和电流应大于1.2xIpeak。

    使用 RDC 为15m Ω 而不是40m Ω 的电感器将提高效率>3%。

    由于 Cout 上的 ESR 较高、 因此 R576、C428和 C434是可选的。    要使用 RCC、需要在输出端仅使用陶瓷、第8.2.1.2.3节讨论了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    明白了,谢谢