This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:将反向电压从 A 增加到 GND 至-100V

Guru**** 2556160 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, LM7480-Q1, LM74800EVM-CD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041163/lm7480-q1-increase-reverse-voltage-from-a-to-gnd-to--100v

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5050-1LM74800EVM-CD

您好!

我需要将 LM74801的反向电压能力提高到-100V。 它提供-65V。 我们正在打造具有-100V 反向保护的理想二极管。  

我们能否使用与 LM5050-1类似的原理图、其中二极管用于接地信号以实现反向保护。 我们只需要 IC 保护。 如数据表中所建议的那样、所有元件额定值被增加并且在输出中使用反向二极管。

请确认。

-

此致

Vikas Dabas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    LM5050-1本身不具有输入反极性保护。  这可以通过 GND 路径中的信号二极管和 LM5050-1的反向电流阻断功能来实现。

    对于 LM7480-Q1、我需要检查返回路径中的二极管是否有助于实现100V 输入反极性保护。 让我检查一下、下周初回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    根据我们的分析 、LM7480-Q1 GND 路径中的二极管(额定电压大于100V)应有助于在输入端承受-100V 的电压。 但该解决方案尚未经过测试。 您可以根据您的应用在 LM74800EVM-CD 上测试该解决方案、方法是将 R10电阻器替换为二极管、如下图所示。