请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7480-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5050-1、 LM74800EVM-CD
您好!
我需要将 LM74801的反向电压能力提高到-100V。 它提供-65V。 我们正在打造具有-100V 反向保护的理想二极管。
我们能否使用与 LM5050-1类似的原理图、其中二极管用于接地信号以实现反向保护。 我们只需要 IC 保护。 如数据表中所建议的那样、所有元件额定值被增加并且在输出中使用反向二极管。
请确认。
-
此致
Vikas Dabas