请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28C43您好!
需要有关器件和电源拓扑的建议、在该拓扑中、我可以使用单个直流直流转换器/控制器生成两个输出(1个隔离式输出和1个非隔离式输出)、其输入/输出规格低于预期。
输入电压范围- 35V - 120V
输出1 = 12V 隔离
输出2 = 12V 非隔离
输出电流=最大 1A (两个输出)
期待很快收到您的回复。
此致、
Anand M