This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要电源拓扑建议

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041494/power-supply-topology-recommendation-required

主题中讨论的其他器件:UCC28C43

您好!

需要有关器件和电源拓扑的建议、在该拓扑中、我可以使用单个直流直流转换器/控制器生成两个输出(1个隔离式输出和1个非隔离式输出)、其输入/输出规格低于预期。

输入电压范围- 35V - 120V

输出1 = 12V 隔离

输出2 = 12V 非隔离

输出电流=最大 1A (两个输出)

期待很快收到您的回复。

此致、

Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用反激式器件并查看 UCC28C43。