请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25672 我订购了10个 PQ25672RQMT 样片、这些样片在 我们的电路板上放置后变得可用(预量产)、它们似乎提供了升压功能、实际器件标记如下:
TI
PQ2579x
小时 A0
05A2CR8
这些是25672还是25792? 如果后者能给我发送几个672进行评估、因为它们的运送不正确? 它们不能通过分销渠道获得。 我们希望在线并下卷订单、但希望先验证672。
第二个问题。 792与672之间的差异是什么反向模式?