This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:预量产 PQ25672不是672、而是792?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041302/bq25672-pre-production-pq25672-not-672-but-792

器件型号:BQ25672

我订购了10个 PQ25672RQMT 样片、这些样片在 我们的电路板上放置后变得可用(预量产)、它们似乎提供了升压功能、实际器件标记如下:

TI
PQ2579x
小时 A0
05A2CR8

这些是25672还是25792?  如果后者能给我发送几个672进行评估、因为它们的运送不正确?  它们不能通过分销渠道获得。 我们希望在线并下卷订单、但希望先验证672。

第二个问题。 792与672之间的差异是什么反向模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是的、预量产 BQ25672实际上是具有升压功能的 PQ2579x。  遗憾的是、我无法向您发送 IC。  我建议您在线注册、以便在有货时收到通知。

    反向模式是他用来调用 OTG 的模式。  对于792和672、即全降压/升压、情况相同。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff