各位专家:
你好。
我需要你的帮助。 我们的一位客户要求提供满足以下要求的解决方案和拓扑选择。
直流/直流转换器
7千瓦
1000VDC 输入
350Vdc 输出
请保持安全。
此致、
乔塞尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Josh、您好、
UCC28951是采用相移半桥(PSFB)拓扑的高功率直流/直流解决方案的理想器件。 您还可以选择全桥 LLC (FB-LLC)拓扑、但您需要记住最小/最大电压、因为 FB-LLC 不具有宽电压范围。 我们在这里提供了有关拓扑 的培训视频、您可以向客户咨询。 选择器件或拓扑后、请发布新的 E2E 主题、以便我们可以指导您找到合适的专家。
此致、
王永平
您好、Jonathan、
你好。
感谢您的回答。 我们的客户有一个后续问题。
您能否为转换器推荐 MOSFET 和栅极驱动器?
我有一个与 SOA 曲线相关的技术问题:
在确定 MOSFET 可以在特定时间段内处理的功率容量的 SOA 曲线中。
如果我使用基于软开关技术的拓扑、能否在同一时间段内处理更多功率?
对于 EX:
在这里、我们可以在10us 周期(100kHz 开关频率)内接通20伏和200安的电流。
问题:我能否根据软开关技术处理更多电流作为拓扑? 低开关损耗和低瞬态热行为?
请保持安全
此致、
乔塞尔
Josh、您好、
有关 MOSFET 和栅极驱动器的建议、请提交新的 E2E 帖子、以便我们可以将您定向至合适的专家。
与硬开关相比、软开关(SS)可提高转换器的电源效率、硬开关在高功率应用中尤为重要。 因此、 由于 SS 的效率提高、在相同的时间段内会有更多的功率传输到输出端。
如果您询问 SS 是否允许您通过施加比 MOSFET 设计的功率更大的功率来超出 MOSFET 的安全工作区(SOA)、那么专家对该器件提出建议的问题就更好了。
此致、
王永平