This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 解决方案和拓扑选择

Guru**** 2557590 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134141/solution-and-topology-selection

主题中讨论的其他器件:UCC28951

各位专家:

你好。

我需要你的帮助。 我们的一位客户要求提供满足以下要求的解决方案和拓扑选择。

直流/直流转换器
7千瓦
1000VDC 输入
350Vdc 输出

请保持安全。


此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、

    您是否需要隔离式或非隔离式直流/直流转换器拓扑?

    此致、

    王永平  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    你好。

    它应该是隔离式直流/直流转换器。


    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、

    UCC28951是采用相移半桥(PSFB)拓扑的高功率直流/直流解决方案的理想器件。 您还可以选择全桥 LLC (FB-LLC)拓扑、但您需要记住最小/最大电压、因为 FB-LLC 不具有宽电压范围。 我们在这里提供了有关拓扑 的培训视频、您可以向客户咨询。 选择器件或拓扑后、请发布新的 E2E 主题、以便我们可以指导您找到合适的专家。

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    你好。

    感谢您的回答。 我们的客户有一个后续问题。

    您能否为转换器推荐 MOSFET 和栅极驱动器?

    我有一个与 SOA 曲线相关的技术问题:
    在确定 MOSFET 可以在特定时间段内处理的功率容量的 SOA 曲线中。
    如果我使用基于软开关技术的拓扑、能否在同一时间段内处理更多功率?

    对于 EX:

    在这里、我们可以在10us 周期(100kHz 开关频率)内接通20伏和200安的电流。
    问题:我能否根据软开关技术处理更多电流作为拓扑? 低开关损耗和低瞬态热行为?

    请保持安全


    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、

    有关 MOSFET 和栅极驱动器的建议、请提交新的 E2E 帖子、以便我们可以将您定向至合适的专家。

    与硬开关相比、软开关(SS)可提高转换器的电源效率、硬开关在高功率应用中尤为重要。 因此、 由于 SS 的效率提高、在相同的时间段内会有更多的功率传输到输出端。  

    如果您询问 SS 是否允许您通过施加比 MOSFET 设计的功率更大的功率来超出 MOSFET 的安全工作区(SOA)、那么专家对该器件提出建议的问题就更好了。

    此致、

    王永平