您好!
我对使用此器件有一些疑问:
1.进入睡眠模式时,CHG MOS 将关断,DSG MOS 将导通?
2.充电器插入、过度放电、低温放电时,报警针脚是否可用于弱电功能?
3.如果 电池已经处于完全充电状态,可以通过将?插入充电器来唤醒此器件
4.要检测 MOS 的温度,您有何建议?
5.如果有充电器,此设备是否能够进入睡眠模式?
6.如果不使用 TS2来唤醒、我是否应该通过电容将该 TS2引脚连接到 GND?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对使用此器件有一些疑问:
1.进入睡眠模式时,CHG MOS 将关断,DSG MOS 将导通?
2.充电器插入、过度放电、低温放电时,报警针脚是否可用于弱电功能?
3.如果 电池已经处于完全充电状态,可以通过将?插入充电器来唤醒此器件
4.要检测 MOS 的温度,您有何建议?
5.如果有充电器,此设备是否能够进入睡眠模式?
6.如果不使用 TS2来唤醒、我是否应该通过电容将该 TS2引脚连接到 GND?
您好、Yuan、
DSG FET 导通、并且可根据 Settings:FET:FET Options [SLEEPCHG]的设置禁用或驱动 CHG FET。
2.充电器插件、温度测量和电流测量可用于唤醒器件。 如果您已将器件配置为将这些故障置为有效、则 ALERT 引脚会将其置为有效。
3.连接充电器后,设备将唤醒。
4.建议将热敏电阻连接到 MOSFET 上或其附近、以便您获取的温度。 如果使用关断模式、则避免使用 TS2引脚进行热敏电阻测量。
5. 连接充电器后,设备将无法进入睡眠模式。
6.如果器件打算进入关断模式,则 TS2引脚应保持悬空。 如果应用中未使用关断模式、并且 TS2引脚未用于热敏电阻或 ADCIN 测量、则 TS2引脚可保持悬空或连接到引脚17 (VSS)。
有关未使用引脚的更多信息、请参阅数据表的表16.6。
谢谢、
Caleb