This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:有关睡眠模式的一些问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135582/bq76942-some-questions-about-the-sleep-mode

器件型号:BQ76942

您好!

       我对使用此器件有一些疑问:

1.进入睡眠模式时,CHG MOS 将关断,DSG MOS 将导通?  

2.充电器插入、过度放电、低温放电时,报警针脚是否可用于弱电功能?  

3.如果 电池已经处于完全充电状态,可以通过将?插入充电器来唤醒此器件

4.要检测 MOS 的温度,您有何建议?  

5.如果有充电器,此设备是否能够进入睡眠模式?  

6.如果不使用 TS2来唤醒、我是否应该通过电容将该 TS2引脚连接到 GND?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    DSG FET 导通、并且可根据 Settings:FET:FET Options [SLEEPCHG]的设置禁用或驱动 CHG FET。

    2.充电器插件、温度测量和电流测量可用于唤醒器件。 如果您已将器件配置为将这些故障置为有效、则 ALERT 引脚会将其置为有效。

    3.连接充电器后,设备将唤醒。

    4.建议将热敏电阻连接到 MOSFET 上或其附近、以便您获取的温度。  如果使用关断模式、则避免使用 TS2引脚进行热敏电阻测量。

    5. 连接充电器后,设备将无法进入睡眠模式。

    6.如果器件打算进入关断模式,则 TS2引脚应保持悬空。 如果应用中未使用关断模式、并且 TS2引脚未用于热敏电阻或 ADCIN 测量、则 TS2引脚可保持悬空或连接到引脚17 (VSS)。

    有关未使用引脚的更多信息、请参阅数据表的表16.6。

    谢谢、
    Caleb