This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116-12EVAL:有关 Vcc‘s 过冲的问题

Guru**** 2770995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134679/lm5116-12eval-question-about-vcc-s-overshoot

器件型号:LM5116-12EVAL

为什么 Vcc 过冲和压降?

VIN=15V 无负载启动

该15mA 的最小值意味着什么?

它的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    根据设计、过冲是 VCC 稳压器的预期行为。 下冲通常发生在 VCC 到 VCCX 转换期间。  

    VCC 稳压器提供的内部电流限制通常为20-25mA、TI 保证在工作温度范围内的 VCC 最小电流限制为15mA。   

    未对最大 VCC 电流限制进行特性描述、但它将大约为35-40mA  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么过冲是 预期的行为,我 对波形有疑问、这两个波形是否合在一起?

    这是因为在 VCC 到 VCCx 转换期间、IC 首先关闭 LDO、然后让 Vccx 供电、这样就有下冲了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    图22表示 VCC 稳压器的上升和下降行为。  

    过冲涵盖了初始启动期间的潜在 VCC 压降。

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric Lee。我还有一些问题。

    是否因为 在 VCC 到 VCCx 转换期间、IC 首先关闭 LDO、然后让 Vccx 供电、所以存在下冲?

     ?初始启动期间 VCC 电压下降的原因是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason  

    图22表示 VCC 稳压器的行为。 与 VCC 到 VCCX 的转换无关。

    2.下冲通常在 VCC 到 VCCX 转换期间发生。 例如、假设 VCCX 连接到稳压电压为5V 的 VOUT、 当1uF VCC 电容器充电至7.4V 且1000uF VOUT 电容器充电至4.5V 时、如果 VCCX 开关打开、1uF VCC 电容器的电压将从7.4V 降至~ 4.5V。   

    -李家祥