This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230:并联使用两个

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134493/tps61230-using-two-in-parallel

器件型号:TPS61230

此升压稳压器是否支持并联使用2?  我知道并非所有升压器件都能支持并行化、但我发现此主题显示相关器件确实支持并行使用:

e2e.ti.com/.../tps61288-using-two-in-parallel

该主题 中甚至讨论了器件的参考设计:www.ti.com/.../PMP40909

此外、如果 TPS61230支持使用2并联、那么我可以从其中两个器件的并联组合中获得的最大持续输出电流是多少?

提前感谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Paul:

    它取决于您的应用、例如输入电压范围和输出电压。

    您可以在此处分享有关您的问题的更多信息吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    输入来自标称3.7V 锂电池。  因此、输入电压范围约为3.0 - 4.3V。  输出为5V。  此设计中还包含一个电池充电器。  因此、只要连接辅助输入电源、充电器电压就会成为 TPS61230的电源。  该电压显然会根据电池的充电电平而变化。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考、我们使用的电池充电器是 TI p/n BQ24600RVAR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您提供信息。

    我认为 、当 两个器件并联时、我们假设输出能力为3.5A、这是合理的。

    此致

    TAO