请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61230 此升压稳压器是否支持并联使用2? 我知道并非所有升压器件都能支持并行化、但我发现此主题显示相关器件确实支持并行使用:
e2e.ti.com/.../tps61288-using-two-in-parallel
该主题 中甚至讨论了器件的参考设计:www.ti.com/.../PMP40909
此外、如果 TPS61230支持使用2并联、那么我可以从其中两个器件的并联组合中获得的最大持续输出电流是多少?
提前感谢、
Paul