This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF16821:采用并联配置的输出通道、可增大输出电流

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134883/buf16821-output-channel-in-parallel-configuration-to-increase-output-current

器件型号:BUF16821

大家好、

数据表显示最大输出电流为30mA。 如果客户希望输出超过30mA、是否可以使用2通道并联来增加输出电流? 在下面的情况下、并行配置中的 OUT1/OUT2是否可以输出60mA 电流?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    我认为允许并联具有相同伽马基准输出的两个通道。 但我将首先对我们的 EVM 进行一些基准测试、以确认这一点。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的评论。 我很期待看到您的基准测试结果。

    此致、

    Saito