请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BUF16821 大家好、
数据表显示最大输出电流为30mA。 如果客户希望输出超过30mA、是否可以使用2通道并联来增加输出电流? 在下面的情况下、并行配置中的 OUT1/OUT2是否可以输出60mA 电流?

此致、
Saito
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
数据表显示最大输出电流为30mA。 如果客户希望输出超过30mA、是否可以使用2通道并联来增加输出电流? 在下面的情况下、并行配置中的 OUT1/OUT2是否可以输出60mA 电流?

此致、
Saito