This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:通过 I2C 命令更改电压时可闻噪声。 噪音仍然存在。

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134862/tps55288-audible-noise-when-voltage-is-changed-through-i2c-commands-the-noise-persists

器件型号:TPS55288

 TPS55288的输入为12V、我们希望改变10-14V 范围内的输出。

我使用它为直流电机提供不同的电压。 平均值 电机的电流为~100mA-150mA、峰值为~1A。

随附的是我在原理图上放置的设计。

我从 WebBench 获得了原理图设计示例。 随附的是 WebBench 下载的信息。

e2e.ti.com/.../7624.Schematic.pdf

现在问题是:

打开电源后、我听不到任何噪声。  

一旦将用于设置电压的数据发送到 IC、它就会开始发出噪声、并且噪声仍然存在。 直到电源复位。  

没有 Rsense 电阻器(由于 WebBench 设计中不存在 Rsense 电阻器、我没有添加该电阻器、也是因为数据表中显示我们可以在没有 Rsense 的情况下运行该器件)

我不明白为什么它运行得不好。

请告诉我还可以检查哪些内容、以帮助 获取一些输入、从而成功调试该问题。

WebBench 设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想补充一点、当我听到噪声时、电流将高达200mA-400mA (我尝试断开电机连接、重复同样的问题)

    L1发热。

    当我从 MCU 到降压/升压断开 I2C 迹线时、最终会出现这种情况。 噪声消失。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavya、

    负责此设备的同事今天不在办公室。 我将在下星期一与他交谈、并向您提供反馈。

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavya、

    请同时分享布局 和完整 BOM。 我们将首先查看原理图、BOM 和布局。 如果需要、我们将让您了解如何捕获波形。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    这些是公司的重要设计文档。 我需要 TI 签署 NDA 才能共享这些文件。 同样、出于同样的原因、我们可以将此问题脱机吗? 问题解决后、我们可以在此链接上发布解决方案并关闭 TT。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavya、

    我将向您发送友谊请求。 您能否通过私人讨论共享布局文件?