TPS55288的输入为12V、我们希望改变10-14V 范围内的输出。
我使用它为直流电机提供不同的电压。 平均值 电机的电流为~100mA-150mA、峰值为~1A。
随附的是我在原理图上放置的设计。
我从 WebBench 获得了原理图设计示例。 随附的是 WebBench 下载的信息。
e2e.ti.com/.../7624.Schematic.pdf
现在问题是:
打开电源后、我听不到任何噪声。
一旦将用于设置电压的数据发送到 IC、它就会开始发出噪声、并且噪声仍然存在。 直到电源复位。
没有 Rsense 电阻器(由于 WebBench 设计中不存在 Rsense 电阻器、我没有添加该电阻器、也是因为数据表中显示我们可以在没有 Rsense 的情况下运行该器件)
我不明白为什么它运行得不好。
请告诉我还可以检查哪些内容、以帮助 获取一些输入、从而成功调试该问题。
WebBench 设计