This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3697:升压转换器输出在最初启动时达到40V、但我们设置 OVP = 24V (空载)

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3697

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130249/lm3697-boost-converter-output-reach-out-to-40v-when-initially-start-up-but-we-set-ovp-24v-no-load

器件型号:LM3697

大家好、

我的客户在他们的设计中使用了 LM3697、作为标题、我们在最初启动时发现输出电压升至40V、但我们设置 OVP = 24V。  

请问这种行为是否正常?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我没有从您的图中看到启动波形。

    您能不能请我们的客户捕获初始 Vout 的波形并将其发送给我们?

    BR

    Patrick Yao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您还有其他问题吗? 如果没有、我稍后将关闭此案例。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您可以在 LED 开路(无负载)时帮助使用 EVM 进行启动测试吗? 我应用了 EVM、但我不熟悉 GUI、它烧坏了。  

    我们想知道、在无负载时、电源启动时是否有40V 电压。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    "烧毁"是什么意思?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    芯片看起来损坏了。 当 Vin = 5V 时、我看到 Vout = 1.5V~2.5V。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您能否分享客户设计的原理图?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    很抱歉、我忘记了附加原理图。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    请帮助您检查以下两点吗?

    1) 1)您的电源的输入电流限制是多少?

    如果输入电流较大且达到电源限制、则某处必须存在短路。  

    我认为、如果器件损坏、根据原理图、输出电压应等于 Vin。

    2) 2)您是否检查了电容器?

    我查看了您的原理图、我认为电容器电压可能太有限。 我建议检查这些电容器是否仍然正常、如果可能、50V 电容器是更好的选择。

    BR

    Patrick