大家好、
我的客户在他们的设计中使用了 LM3697、作为标题、我们在最初启动时发现输出电压升至40V、但我们设置 OVP = 24V。
请问这种行为是否正常?

此致、
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Roy、
请帮助您检查以下两点吗?
1) 1)您的电源的输入电流限制是多少?
如果输入电流较大且达到电源限制、则某处必须存在短路。
我认为、如果器件损坏、根据原理图、输出电压应等于 Vin。
2) 2)您是否检查了电容器?
我查看了您的原理图、我认为电容器电压可能太有限。 我建议检查这些电容器是否仍然正常、如果可能、50V 电容器是更好的选择。
BR
Patrick