This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:USB-C 充电配置

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130214/tps25750-usb-c-charging-configuration

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS65987BQ40Z50-R2

您好 Raymond:

感谢您对先前配置问题的帮助。 现在、TPS IC 可配置为15V 输入和12.6V/2A 输出。 在我们进一步的测试中、我们还有一些问题。

我们是否可以使用特定的输出功率设置不同的输入电压? 例如、当输入电压为5V 时、为3S 电池充电的效率非常低、因此需要将输出电流限制为1A。 而对于15V 输入、输出电流可以是2A。  

2.我们尝试将配置设置为输入15V、输出12.6V/2A。 使用15V 电源适配器时、其工作正常、效率约为93.5%。 但是、如果电源适配器只能支持12V 电压、输入电压将降至9V、并且效率非常低、约为70%、这会导致 PCB 过热。 我们尝试直接配置为9V、效率看起来不错、大约为92%。 那么、我们如何正确设置配置以确保它能够支持5V/9V/12V/15V 的所有输入电压?

3.在 GUI 中,不支持12V 电压。 那么、该 IC 是否支持12V 电压? 或者、如果电源适配器为12V、它将下降到9V?

在 TPS25750中、如果在输出端子上未检测到电压、则会进入"电池电量耗尽模式"。 因此、当电池触发 CUV 时、它将处于此模式、仅充电电流为1A。 IC 如何 在没有 MCU 控制的情况下退出"无电电池模式"? 还是需要 MCU 清除该标志?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    1. 您可以创建两个提供不同电流电平的独立移动电源。 我需要进一步研究这一点、以了解我们将如何根据电池的输入电压对其进行更改。  

    2. TPS25750上是否提供12V 灌电流 PDO 配置? 如果不是、您可以通过 GUI 添加更多灌电流 PDO、方法是增加灌电流 PDO 的数量并为每个 PDO 指定电压/电流电平。 我相信我们在上一个论坛上已经讨论过它: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117398/tps25750-configuration-gui 

    TPS25750支持高达100W (20V/5A)的功率、因此它应该能够处理12V 的功率。 如 Q2的答案中所述、请仔细检查以确保在 GUI 中配置了12V 灌电流 PDO、否则 PD 控制器将无法与充电器协商12V 合同。  

    TPS25750可通过 VBUS 供电退出电池电量耗尽状态(请参阅数据表第39页的以下内容):

    希望这澄清了一些困惑、我将更深入地研究第一个问题、并在本周的最后提供一个答案!

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond:

    是否有关于第一个问题的更新? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    对延迟答复表示歉意。  

    关于第一个问题、移动电源功能仅适用于 TPS65987/8。 如果要在协商的 PDO 之外更改电流、则需要 EC/MCU 来写入 PD 控制器的寄存器。  

    您可以设置具有不同电流的不同 PDO、例如、如果合同要求2A、则将协商2A 合同。

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond:

    好的、感谢您的确认。

    另一个问题是、如果我们将输入电压设置为15V、将输出电流设置为2A、但 USB 适配器使用 BC1.2 0.5A 和5V、会发生什么情况? 9V 和12V USB-PD 的情况如何?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond:

    只需确认上述问题4、了解电池电量耗尽模式。 我们对其进行了多项测试、似乎如果它处于电池电量耗尽模式、它将卡在 该状态、并且只能以默认电流1A 为电池充电。 例如、如果充电电流设置为2A、通常可以2A 电流为电池充电、而不会出现任何问题; 然而、如果电池放电至 CUV (欠压保护)并且电池输出上没有电压、则充电器只能以1A 的电流为其充电、并且即使 VUSB 已加电、也不会自动退出此模式。

    是否有任何设置可以控制这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    [引用 userid="259462" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130214/tps25750-usb-c-charging-configuration/4204711 #4204711"]如果我们将输入电压设置为15V、输出电流设置为2A [/quot]

    您能否详细说明一下输入电压和输出电流的含义? 这些是设置拉电流/灌电流 PDO 吗?  

    拉电流/灌电流 PDO 中的电流设置代表将消耗的最大电流。  

    关于电池电量耗尽模式、您能否获取一些 PD 日志?

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond:

    很抱歉让你迷惑。 这只是一个简单的灌电流应用、我们仅使用 TPS25750来灌电流并为电池(电池)充电。 TPS 的"输入"来自交流/直流转换器、"输出"是向电池提供的功率。

    我正在使用高级配置。 此时、我仍有两个问题需要一些帮助:

    1、电池电量耗尽模式、根据我们的测试结果、即使连接了 VBUS、TPS 也会卡在电池电量耗尽模式下。 如果电池侧(BQ40Z50-R2)处于 CUV 模式、并且 DSG MOSFET 处于开路状态、则 TPS 无法检测到电池、因此会进入电池电量耗尽模式。 如果电池已充电、理想情况下应自动退出模式并使用设计的电流(在我们的设计中为2A)为电池充电、但根据我们的测试、电池将卡在1A 充电状态、这是默认值。 有什么建议吗?  

    TPS25750的泄漏电流非常高、看起来 IC 不会自动进入睡眠模式。 我认为如果通信和 VBUS 为低电平、IC 应自动进入睡眠模式、但即使未连接 USB-C 连接器、泄漏电流仍超过3mA。 有什么建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您的澄清!

    让我与我的团队联系、在本周晚些时候再次与您联系。

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond:

    感谢您的支持。

    在测试"高级配置"时、我们看到一些问题、需要更多帮助。

    1.当 TPS25750系统连接到计算机上的 USB 端口时、理想情况下它只能消耗500mA/5V 的电流、但电流远高于500mA、这表明 TPS IC 和 USB 之间存在协商问题。 D+和 D-配置为所需的 BC1.2并进行连接。 有什么建议吗?

    2.当我使用"高级"配置时,在"发送接收设备功能"中,"接收设备 PDO 1"有固定的数字,无法更改,如图所示:电流3A,电压5V。 但在我们的设计中、我们希望在输入为5V 时将电流降低到500mA。 即使我使用 PDO 2中的设置为5V 和500mA、当连接到5V 时、充电电流仍然很高。 有什么建议吗?

    我认为、在您有空的时候、与您会面以解决这些问题将会有所帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我需要一些时间来了解 BC1.2支持、但第一个 PDO 将始终根据 USB-PD 规范设置为5V/3A。  

    您能否向我发送您当前的 JSON 设置、以便我可以从我的终端查看它?

    请注意、我将不在办公室、因此我的回复会有延迟、感谢您的耐心!  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续此主题以获得更好的跟踪: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134894/tps25750-continue-the-discussion