大家好、
美好的一天!
我们想知道 PTH08T241W 直流/直流转换器内陶瓷电容器的额定电压。 数据表确实 指定了该电容器的额定电压和降额仅允许其用于等于或小于5.1V 的电压
该电容器的额定电压仅允许用于等于或小于工作电压80%的输出电压。 这适用于陶瓷电容器吗?
提前感谢您。
此致、
Jonathan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
美好的一天!
我们想知道 PTH08T241W 直流/直流转换器内陶瓷电容器的额定电压。 数据表确实 指定了该电容器的额定电压和降额仅允许其用于等于或小于5.1V 的电压
该电容器的额定电压仅允许用于等于或小于工作电压80%的输出电压。 这适用于陶瓷电容器吗?
提前感谢您。
此致、
Jonathan
您好、Jonathan、
请勿假定所有电容器都遵循我们80%的额定电压公式。
您应该阅读电容器制造商数据表、了解所使用的特定电容器的确切降额。
另请注意、电容器具有初始容差、某些电容器在低温下会降额。
因此、如果您的客户电源在较低的温度下工作、则需要考虑这一点。
此外、不建议过于接近速率电压。 这不一定与降额问题相关。
仅在电压太接近额定电压的情况下工作意味着电容可能会被回声、并可能缩短电容器的寿命。
希望这有道理。
此致、
Yitzhak
您好、Jonathan、
PTH08T241W 设计用于陶瓷电容器。
众所周知 、电解/钽电容器的 ESR 比陶瓷电容器更高。
如果 (C0 * ESR)产品的电阻大于3000 uFx mOhm (没有 TT 利用率)或 大于1000 uFx mOhm (TT 利用率) ,则 PTH08T241W 将无法正常工作。
超过上述 (C0 * ESR)产品限值的影响至少会导致瞬态响应不佳、并且稳定性通常甚至很差。
如果这解决了您的问题、让我们关闭此帖子、因为此帖子的标题可能不涵盖整个讨论。
请打开一个新帖子以了解更多问题。
谢谢、此致、
Yitzhak Bolurian