This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T241W:陶瓷电容器额定电压

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T241W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129720/pth08t241w-ceramic-capacitor-voltage-rating

器件型号:PTH08T241W

大家好、

美好的一天!

我们想知道 PTH08T241W 直流/直流转换器内陶瓷电容器的额定电压。 数据表确实 指定了该电容器的额定电压和降额仅允许其用于等于或小于5.1V 的电压

该电容器的额定电压仅允许用于等于或小于工作电压80%的输出电压。 这适用于陶瓷电容器吗?

提前感谢您。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    是的。 陶瓷电容器是降额的电容器(电容随电压降低)。
    该模块中的一些大输出电容器、额定电压为6.3V。
    5.1V/6.3V= 0.8、即80%、这就是电压应等于或小于5.1V 的原因。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Yitzhak、

    美好的一天! 我们有一个来自客户的后续问题。  

    数据表显示了 VI 的14V 电压。 我们的应用需要在12V 电压下工作、目前该器件适用于非陶瓷选项。 由于您提到了陶瓷选项的降额、因此12/0.8=15V 似乎已经超过了建议的14V 限值。

    我是对的吗? 还是14V 限值已经考虑了陶瓷电容器的降额?
    此致、
    Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    当数据表提到输入电容器的最低要求时、它会在电容方面进行"讨论"、而不是在电容器上写入的值。

    换句话说、200uF 应该是输入电容器的降额电容。
    这意味着、输入电容器上写入的值实际上应该大于200uF。

    希望这有道理。

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Yitzhak、

    我们有一个后续问题。 请确认、只要达到200uF 的最小输入"有效"电容、如果工作电压接近电容器的额定电压、我们就不需要麻烦了?
    此致、
    Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    请勿假定所有电容器都遵循我们80%的额定电压公式。
    您应该阅读电容器制造商数据表、了解所使用的特定电容器的确切降额。

    另请注意、电容器具有初始容差、某些电容器在低温下会降额。
    因此、如果您的客户电源在较低的温度下工作、则需要考虑这一点。

    此外、不建议过于接近速率电压。 这不一定与降额问题相关。
    仅在电压太接近额定电压的情况下工作意味着电容可能会被回声、并可能缩短电容器的寿命。

    希望这有道理。

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Yitzhak、

    我们再次提出一个后续问题。  谢谢并记下了您的意见。

    器件 PTH08T241W 是否将与电解/钽电容器兼容?

    我们是否可以知道、如果使用了 PTH08T241W 但使用了电解/钽(而不是使用陶瓷电容器)、风险会如何? 会产生什么影响?

    谢谢!  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    PTH08T241W 设计用于陶瓷电容器。

    众所周知 、电解/钽电容器的 ESR 比陶瓷电容器更高。

    如果 (C0 * ESR)产品的电阻大于3000 uFx mOhm (没有 TT 利用率)或 大于1000 uFx mOhm (TT 利用率) ,则 PTH08T241W 将无法正常工作。

    超过上述 (C0 * ESR)产品限值的影响至少会导致瞬态响应不佳、并且稳定性通常甚至很差。

    如果这解决了您的问题、让我们关闭此帖子、因为此帖子的标题可能不涵盖整个讨论。

    请打开一个新帖子以了解更多问题。

    谢谢、此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Yitzhak、

    非常感谢您的支持。 是的、我们将关闭此案例。  

    此致、

    Jonathan