主题中讨论的其他器件: TPS2372-4EVM-006、
您好!
我们正在其中一款产品中使用 TPS23880RTQ PoE 芯片、并希望通过 Unifi 为 WLAN 接入点(20W)供电。
寄存器配置如下:
名称 | 地址 | 值 |
中断屏蔽 | 0x01 | 0xFF |
电源使能 | 0x19 | 关闭电源 |
运行模式 | 0x12 | 自动 |
断开使能 | 0x13 | 直流断开使能 |
端口功率分配 | 0x29 | 4线对60W (6类) |
检测/分类使能 | 0x14 | 0xFF |
AUTO CLASS 控制 | 0x50 | 0x00 |
问题在于 PoE 芯片检测到4类过流器件、不为 WLAN 接入点供电、而是每秒尝试为其供电。
我们尝试将计时配置寄存器中的 TLIM、TSTART、TOVLD、TMPDO 设置为最大值、但它仍然不会为接入点供电。
我们还尝试使用默认设置(复位)运行 PoE 芯片。 在这种情况下、PoE 芯片绝不会尝试为接入点供电。
您是否知道为什么 PoE 芯片无法为 WLAN 接入点供电?
此致、
菲律宾