This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:EMI EMC 问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017, LM5164, LM5107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017616/lm5017-emi-emc-issue

器件型号:LM5017
主题中讨论的其他器件: LM5164LM5107

尊敬的所有人:

下面是我在 BMS 中使用的电路、用于使用德州 LM5017芯片产生12V 直流固定电压。

在 BMS EMI EMC 测试期间(LM5017电路)很可能会出现故障、请求指导、如果对电路进行了必要的更改、EMI EMC 时我不会遇到问题。

 12v dc circuitry

谢谢、

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit:

    EMI 测试失败的频率范围是多少? 我认为您需要执行以下操作:

    添加输入 L C 滤波器以降低开关频率噪声

    2.遵循数据表布局要求、尤其是确保 C36靠近 Vin 和 GND 引脚、并且最好再有一个低值陶瓷电容器。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    感谢您的回复。

    目前、上图上方的直流/直流是 LM5017、 导通时消耗6mA 电流、关断时消耗50微安电流。

    您能不能建议使用 TI 的任何其他具有较小导通状态电流和关断状态电流的直流/直流电源? 因为我的 BMS 的6mA 非常高。 我需要最大1-2mA 的导通状态电流和5-8微安的关断状态电流。

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    建议将 LM5164用于 BMS 应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    lm5164是 NRND、您能不能建议替代产品?  

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      这是 TI 最近推出的新器件。  

    https://www.ti.com/product/LM5164?keyMatch=LM5164&tisearch=search-everything&usecase=GPN

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次检查了、但发现过时了、NRND 指令。 请参阅数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次检查了、但发现过时了、NRND 指令。 请参阅数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表的最后几页中、请参阅样片申请部分、下面他们提到了 NRND。  

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadecha:

    您是指低于 NRND 吗? 如果是,则表示状态列处于活动状态时,它可用,如果“雕像”列为 NRND,则不建议使用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我没有回答您的问题,即 EMI EMC 测试的频率是多少?

    1) 它是20MHz - 2GHz,如果我的 PCB 使用 Lm5107或 Lm5164,将通过 t EMiEMC 测试,您能不能建议这样做?

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    如果我对降压转换器使用高频开关,EMI EMC 测试将失败,怎么办? EMI EMC 的 IF 范围为20Mhz 至2GHz。

    对于降压转换器,使用低频率开关时也是如此。

    由于我的应用是 EV,所以我需要省电,以便哪种开关频率最适合降压转换器(最低、中或最大开关频率),这样我的电池电流消耗就能在运行时最小化?

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您是否在 RE 或 CE 中失败? 通常情况 下、低频在高频下具有更好的 EMI、但它也与布局、电感器和 SW 压摆率有关。

    同时、如果您需要在待机模式下消耗更小的电流、最好选择 LM5164

    谢谢