Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176
主题中讨论的其他器件: LM5176
尊敬的 TI 支持!
我们正在使用 LM5175开发电源:
-输入:19-33V
-输出:24V @ 9A
输出在降压和升压模式下工作正常。
唯一的问题是 LM5175从26V 输入电压汲取大约85mA 的电流、并且在空载条件下变得很热(大约60 C)。
您是否有什么想法可以使大电流消耗减少?
我们在2个硼上进行了测试、猜这不是焊接问题。
谢谢你
此致、
Gabor