This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:发热问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017731/lm5175-heat-problem

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176

尊敬的 TI 支持!

我们正在使用 LM5175开发电源:

-输入:19-33V

-输出:24V @ 9A

输出在降压和升压模式下工作正常。

唯一的问题是 LM5175从26V 输入电压汲取大约85mA 的电流、并且在空载条件下变得很热(大约60 C)。

您是否有什么想法可以使大电流消耗减少?

我们在2个硼上进行了测试、猜这不是焊接问题。

谢谢你

此致、

Gabor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

    您使用哪种模式? CCM? 当您更改输入电压时、它会消耗多少电流? 例如至33V?

    如果您使用 CCM、为永久开关驱动器提供一些电流是正常的。 驱动器由输入电压通过稳压至7.35V 的线性稳压器供电,这意味着(Vin - VCC)*驱动器的功率耗散

    器件的散热焊盘是否焊接在金属区域上?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢你的答复。

    现在、我们使用 CCM 模式(我们在过去使用 DCM 模式对其进行了测试、电流消耗略小)

    我们有两个工作原型、我们使用不同的输入电压进行了测量。

    PCB1:
    31V (最大值) 157mA
    30V 148mA
    29V122mA
    28V 120mA
    27V135mA
    26V161mA
    25V193mA
    24V 236mA
    23V 278mA
    22V 161mA
    21V 175mA
    20V192mA
    
    Vvcc = 7.35V
    
    PCB2:
    31V (最大值) 196mA
    30V 272mA
    29V217mA
    28V 197mA
    27V167mA
    26V162mA
    25V125mA
    24V 141mA
    23V 189mA
    22V 149mA
    21V 169mA
    20V192mA
    
    Vvcc = 7.32V 

    是的、散热焊盘焊接到 GND 焊盘、并通过通孔连接到 GND 平面

    我们可以向您发送原理图和布局吗? 您可以给我发送您的电子邮件地址吗?

    谢谢你
    此致
    Gabor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

    我向您发送了一份关于私下共享数据的友谊请求。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

    原理图显示了 LM5176。  您使用的是 LM5176还是 LM5175?

    偏置电压由 VOUT 提供。

    对于电流消耗测试、如果您可以尝试从外部电源提供偏置电源、那将会非常好。 如果您可以提供9V 电压等、则可以查看器件是否仍然发热。 如果没有、请检查当此电压增加到24V 时器件是否再次变热。
    如果器件在偏置时输入电压为9V、则温度升高还有另一个根本原因、而不是内部 LDO。

    由于系统中也有12V 电压、因此您也可以使用此电源进行偏置检查、然后检查温度。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

    在原理图审阅中、您使用的是哪种电感器? 请注意电感和饱和电流。

    由于电容器未组装、因此在看起来断开的时刻、请将 Dith 连接到 GND。

    如果您计划新布局、请对原理图添加一般注释:
    -例如、如果 EMI 测试需要栅极电阻器、我建议使用栅极电阻器。
    -如果需要缓冲器、我建议使用 D4和 D6旁边的缓冲器。
    -将 R171与 C55平行放置以禁用抖动。

    其余部分只能在了解电感器的情况下进行检查。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我们使用的是 LM5175。

    下周将检查偏置电源、我会回来。

    已测试 DITH 与 GND 的连接、但没有帮助。

    我们使用以下电感器:SRP1265A-2R2M

    也许我们可以更改为3.3uH、您认为什么?

    对于下一个 PCB 版本、我们将添加所述的 EMI 组件。

    谢谢你

    此致

    Gabor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

    请根据您想要实现的开关频率检查系统的开关频率。

    电感器看起来不错。 如果需要、您可以将其增加到3.3uH、从而降低纹波电流。 但电感器没有变热、对吧?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

    由于我没有收到您的回复、我希望您能够解决该问题。 如果不是这种情况、请在下面发布或创建一个新主题(如果此主题已被锁定)。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    很抱歉、我们的回复较晚、我们正在进行新的 PCB 设计、并提供您的意见。

    我们意识到 BOOT 和 SW 引脚之间缺少2个 TVS 二极管。

    在几周前、我们将 LM5175替换为新的一个、它使用了一天的低电流消耗、第二天又再次跳回到高电流。 我希望 TVS 二极管能够解决我们的高功耗和热问题。

    感谢您的支持、我将在新的 PCB 原型版本发布后再次为您提供帮助。

    我们将电感器更改为3.3 μ H。

    此致、

    Gabor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

    非常感谢您的反馈。 交叉手指、表明 BOOTx 引脚上的 Zehner 二极管解决了问题。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Brigitte!

    电路板已准备就绪、添加了齐纳二极管、现在空载时的电流消耗看起来正常、LM5175未过热、因此看起来正常、谢谢。

    其他主题:空载时的输出纹波约为100-200mV P-P、您是否有任何关于如何降低的建议、我们现在使用的是3.3uH 电感器

    谢谢你

    此致、

    Gábor μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

    输出电容的大小决定了纹波、因此如果您希望减小纹波、请增大输出电容。

    如果您增加输出电容、请再次检查稳定性。 通常情况下、增加输出电容时的反应较慢、因此稳定性更好、但始终需要进行检查、尤其是在使用具有更高 ESR 的电容器时。

    此致、
    Brigitte