This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24707A:如何解决叠加在 SMBus 信号上的开关噪声。

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24707A, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023148/bq24707a-how-to-solve-switching-noise-superimposed-on-smbus-signal

器件型号:BQ24707A
主题中讨论的其他器件: BQ25710

你好。

我遇到了与智能电池充电器(bq24707A)的 SMBus 信号重叠的开关噪声。

当智能电池开始充电时、由于通信波形的干扰、将会发生通信错误。

请告诉我们建议的模式图和解决方案。

或者、您应该做什么?

请参阅随附的示波器波形。

--

充电电流未流动。

以4A 为电池充电。

通道1:SMBus SCL (bq24707A)

通道2:SMBus SDA (bq24707A)

CH3:相位

CH4:电池电流 电池端子)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      这将是布局问题。 通信线路是否在高频开关节点之上/附近布线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kedar Manishankar、

    感谢你的答复。

    请参阅布局图的摘录。

    如果有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Tanaka


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanaka、

      通常、第二层用作所有高电流载流组件的干净接地层和接地基准、并为高频开关组件提供屏蔽。 您应该将通信线路布线穿过第3层或第4层、以便提供与接地层2的充分屏蔽、因为高频/高电流布线/覆铜主要在顶层布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kedar Manishankar、

    感谢您对布局的评论。 这会很有帮助。

    如果有 TI 准备的充电电路布局的技术文档或应用手册、请告诉我。

    此致、

    Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有适用于此器件的布局指南、但有一些通用 SMBus 开关充电器布局。 您可以参阅 BQ25710用户指南 :www.ti.com/.../sluubt8b.pdf