This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:使用 TLV62569时800mA 负载电流下的最大电压纹波是多少?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, TLV62569A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022227/tlv62569-what-will-be-maximum-ripple-of-voltage-at-800ma-load-current-using-tlv62569

器件型号:TLV62569

尊敬的 TI 团队:

我们计划 在高速设计板中使用 TLV62569。 我们需要3.3V 电源轨提供1.1V 输出。 1.1V 电源轨的允许容差为1.05V 至1.15V。

我们尝试从数据表中找到1.1V @ 800mA 的纹波电压值、但没有得到任何合适的值。

您能否帮助我们找到 1.1V@800mA 时的最大纹波电压值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    感谢您发布您的查询。

    TLV62569有3种不同的封装(DBV、DDC、DRL)。 您打算使用哪种特定器件?

    如果纹波电压在您的应用中至关重要、您是否愿意使用运行与固定频率器件类似的 TLV62569A (强制 PWM 版本)? 这确保了低纹波电压、无论负载条件如何、这与标准 TLV62569不同。 请参阅下面的数据表链接以供参考。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv62569a.pdf?ts=1627456059384&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Excel、

    感谢您的快速响应。  

    我们计划使用 TLV62569DBV。 那么、您能否告诉我同一封装在 1.1V@800mA 时的最大纹波电压?

    除了数据表中的数据表中、 还有一个名为 PWM 运行的图、其中提到 了5mV 纹波。 请找到与此相同的附加图像。   这5mV 是否表示输出电压轨上的最大电压纹波?

    它是否因输出负载电流和输出电压变化而变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    确定最大纹波电压非常复杂、尤其是当它在 PFM 模式下运行时、因为多个参数会影响它、包括无源组件容差(Lout、Cout)、Vin、Iout、Temp、 和 IC 变化)。 因此、我们只能提供典型值、不能提供最大值。 此外、纹波的最坏情况是在最小负载下。 800mA 是否是您的应用的最小和最大负载?  

    请查看我对您其他问题的以下评论。

     这5mV 是否表示输出电压轨上的最大电压纹波? --> 5mV 只是典型值,而不是最大值。

    它是否因输出负载电流和输出电压变化而变化? -->是的,纹波电压随负载电流和输出电压的变化而变化

    这就是  为什么最好使用 FPWM 器件(TLV62569A)的原因、因为纹波电压更容易从 VIN、VOUT 和 IOUT 变化中控制。

    此致、

    Excel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    只是一个软提醒。

    您还有其他问题吗? 感谢您的确认。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    没有其他问题。 我的查询已解决。 感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    感谢您的快速响应。

    我现在将关闭线程。

    此致、

    Excel