Other Parts Discussed in Thread: LM3550, CSD17310Q5A
主题中讨论的其他器件: CSD17310Q5A
我有一个具有 LM3550的电路板、该电路板已经过验证、工作正常。
现在、我有另一个电路板工作不是很好、但具有相同的电路。 我想知道是否安装了错误的部件或 IC 本身是否损坏。
超级电容器在高达~4.5V 的电压下充电正常、然后按照寄存器中的配置、需要很长时间才能升至5.3V。 我们的讨论持续了几分钟。 在这种异常长电荷期间、输入电流几乎没有任何作用。
此外、FET_CON 仅在2V 电压下驱动 FET、而 FET 通常高达5V (Vin=5V)。
如果我断开 FET、它会上升到5V。 是 CSD17310Q5A。
我没有尝试更换 IC、因为极少会出现全新的损坏 IC。
这是否与错误的电荷泵电容器相关? 我如何检查它?
还有其他想法吗?
此致