This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3550:充电缓慢且驱动能力弱

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3550, CSD17310Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020717/lm3550-slow-charge-and-weak-drive

器件型号:LM3550
主题中讨论的其他器件: CSD17310Q5A

我有一个具有 LM3550的电路板、该电路板已经过验证、工作正常。

现在、我有另一个电路板工作不是很好、但具有相同的电路。  我想知道是否安装了错误的部件或 IC 本身是否损坏。

超级电容器在高达~4.5V 的电压下充电正常、然后按照寄存器中的配置、需要很长时间才能升至5.3V。  我们的讨论持续了几分钟。  在这种异常长电荷期间、输入电流几乎没有任何作用。

此外、FET_CON 仅在2V 电压下驱动 FET、而 FET 通常高达5V (Vin=5V)。

如果我断开 FET、它会上升到5V。  是 CSD17310Q5A。

我没有尝试更换 IC、因为极少会出现全新的损坏 IC。

这是否与错误的电荷泵电容器相关?  我如何检查它?

还有其他想法吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将合适的板器件更换到问题板上、以首先检查它是否与器件有关、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、工作板现在不可用(并且有一段时间...)。   

    我更想了解电荷泵波形应该是什么。  这对目前的情况非常有帮助。

    有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、您可以在数据表上参考 Vout 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vout 的运行不正常、我已经知道了。  这是我的问题。  

    我需要帮助了解在哪里查找 Vout 错误的原因。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我只能在您的描述上为您提供帮助。 您能否提供 一些关键 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚测试了另一个新鲜出炉的电路板。

    它似乎具有相同的错误行为。 装配体中可能有一个零件出错...

    我下周会为您提供一些波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOUT 和 BAL 上最近添加的铁氧体磁珠(MPZ2012S601AT000)会导致意外充电行为。  这是一个惊喜。  诸如此类...

    至于错误的 FET 驱动电平、这是由于 LED 组件中存在短路。 LED 电流调节得当、电流流入短路所需的 Vgs 不多...

    案例已关闭。